This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616-Q1

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357245/bq79616-q1-bq79616-q1

器件型号:BQ79616-Q1

您好!
我们已通过菊花链通信连接2个从板(BQ79616-Q1)。 每个从板由自己的电池组供电。 我们通过 BQ79600桥接器件成功获得了电池组的电池电压数据。  

问题1:BMS 芯片已通电、但我断开了电芯电压连接器、然后 GUI 上显示每个电芯的12.49V 电压  

问题2:电池组中有2-3个电池短路、仍显示特定电池的12.5V 电压。

谢谢。

莫纳古普塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mona Gupta:

    您能否在此处分享原理图? 您是否还能提供您看到的内容的图像? 我希望确保我正确理解您的结果。

    此致、

    安东尼·范