This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142, HD3SS3220, HD3SS3212, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357554/hd3ss3220-hd3ss3220

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212TPS65987TUSB542、TUSB1142

嗨、大家好!

我正在寻找具有电源角色交换功能的 USB 电力输送控制器、以便与 HD3SS3220端口控制器配合使用。 你知道吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    HD3SS3220是一款集成型无源 MUX 和 CC 控制器 IC。 但 CC 控制器不支持电源角色支持。  

    为了支持电源角色交换、您需要一个 PD 控制器和 HD3SS3212无源 MUX 作为可能的解决方案。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的回复。 是的、我需要支持电源角色交换的 PD 控制器。 我不确定、但该 PD 应该与 HD3SS3220通信? 我已经附上了 HD3SS3220产品说明书中的图。 顶部是 USB VBUS 开关。 这个应该是我认为具有电源角色交换的 PD。 我对吗?

    图像链接: https://ibb.co/9GPSM4z

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在此主题中插入图像?

    对于 PD 控制器、请查看我们已包含 USB VBUS 开关的 TPS6598x 系列器件。  

    但如果使用 PD 控制器、则只能使用 HD3SS3212无源 MUX、而不能使用 HD3SS3220。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经附上了图像。 在该图中、VBUS 开关是否可以满足我的需要? 让我解释一下我需要什么。 我正在尝试设计 USB 集线器。 该 USB 集线器将由上游器件供电。 该上游设备将是平板电脑。 我想要的是,当平板电脑电池电量低时,外部电源将为系统供电并为平板电脑电池充电。 这就是我选择具有电源角色交换功能的 USB PD 的原因。 但我需要将其与 HD3SS3220结合使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 HD3SS3220用作下行端口(DFP)时、VBUS 开关将提供 VBUS 电源。  

    但是 HD3SS3220是 CC 控制器、不支持电源角色支持、因此您必须使用 TPS65987、 https://www.ti.com/product/TPS65987D 等 PD 控制器、此类器件具有用于此设计的集成电源开关。  

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    但我需要使用 HD3SS3220、能否将 TPS65987与 HD3SS3220配合使用? 因为您说过;

    但是,如果您使用的是 PD 控制器,则只能使用 HD3SS3212无源多路复用器,而不能使用 HD3SS3220。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不能因为 PD 控制器将替代 HD3SS3220内的 CC 控制器的功能。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    好的、我还有另一个问题。 如果我使用 HD3SS3212和 TPS65987设计电路、系统是否能够同时传输数据并为上游器件电池充电?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、对于 USB Type-C、数据角色和电源角色是单独的。 例如、您可以是数据接收器(设备)和电源、也可以是数据源(主机)和电源接收器。 TPS65987可以支持数据角色和电源角色交换、因此可以在需要时更改角色。

    这是 USB3.2 5G 还是10G 应用? HD3SS3212是无源 MUX、不提供信号完整性补偿。 如果您需要信号完整性补偿加上 MUX 功能、还请查看 TUSB542 (5G)或 TUSB1142 (10G)解决方案。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是 USB 3.2 5G 应用、它是4端口 USB 集线器。 我认为应该考虑 TUSB542和 TPS65987的组合。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是否正确、完成后我可以帮助您检查原理图。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的全力支持。 我完成后、我将与您分享原理图。  

    此致