This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:LP2985新芯片"版本 M"

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350136/lp2985-output-voltage-reduction-in-lp2985-new-chip-version-m

器件型号:LP2985

大家好、

我有一个关于 LP2985的新芯片版本的问题、末尾是字母 M、它在输入电压切断后具有"输出电压降低"(7.3.5输出下拉)功能。 我假设负载已接通一定的时间。

第一个问题是:为了避免损坏内部负载(...或使大量输出电容放电...)、输出端的容性负载可以有多高? (第7.3.5章))。

第二个问题:负载是否仅在有限时间内开启? 示波器显示的时间约为1秒。

我很高兴收到答复。

此致、

瓦尔德马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waldemar:

    我已经联系我们的设计团队来验证第一个问题。 我猜下拉电路可能能够处理它上面的一个直流电压而不会损坏它、但我想核实这一点。  

    第二个问题将在第7.3.5节中回答:

    只要满足其中一个条件、就会启用有源放电电路。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。
    感谢您的帮助和快速回复。 我希望你的同事也能回答另一个问题。

    此致、
    瓦尔德马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waldemar:

    很抱歉响应延迟。 下拉晶体管能够在正常放电情况下使允许的最大电容(200uF)放电(即在放电时不从外部驱动该电容)。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的帮助!

    此致、
    瓦尔德马