This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5890EVM:用于 LED 控制的 LP5890EVM 设置...

Guru**** 2391115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357594/lp5890evm-lp5890evm-setting-for-led-control

器件型号:LP5890EVM

大家好、

客户使用 EVM 进行测试、并希望使 EVM 上的 RGB 3x3亮起、因为其产品设计如下所示。

对于示例代码、他们修改了

RGB_CHANNEL_CNT 16更改为   RGB_CHANNEL_CNT 3、 TOTAL_SCAN_LINES 16更改为 TOTAL_SCAN_LINES 3

但 EVM 上的所有 LED 都会亮起。

请问您有什么帮助吗?

如何修改某些 LED 仅亮起的代码?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们的专家今天不在办公室、回来后会向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    他们现在使用哪些代码?

    Br

    徐默奈