This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:开关波形异常

Guru**** 2384570 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354621/lmr14050-switching-waveform-abnormal

器件型号:LMR14050

LMR14050开关波形如下、该 次谐波振荡?

300mA 负载

1A 负载

我觉得 LMR14050有斜率补偿、不会有 次谐波振荡、对吧?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、这确实看起来像次谐波。

    您能否为您的设计和原理图提供您的 VIN 范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BAT_VCC 为18~24V

    次谐波发生时占空比>50%;为什么我的情况发生这 次谐波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Marshall 正在度假、返回后将返回给您。  

    感谢您的耐心等待、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YX:

    感谢您提供的其他信息。

    如果您的设计在整个占空比范围内表现出不稳定、可能会产生不合适的 BOM。

    通过比较和对比具有类似设计的 EVM 原理图、它使用200uF 的输出电容。  

    根据所使用的特定输出电容器器件型号的降额方式、有效输出电容可能太小。

    我建议如下:

    1. 移除 C121并查看行为是否发生变化。
      1. 您可能会导致此元件的交叉频率过高
    2. 如果仍然不稳定、则移除缓冲器网络。 C18和 R13。 这些值较大、由于其不方便的值、它们可能会导致行为不规则
    3. 如果仍然不稳定、请移除 R9。 此值也不方便使用,可能导致"
    4.  如果仍然不稳定、请向 EVM BOM 添加类似的额外100uF 输出电容器。

    一旦我们发现有问题的组件、我可以建议一个替代值

    EVM 原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 C121行为正常。

    我仍然感到困惑、为什么  会发生这种次谐波。

    斜坡补偿工作失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YX:  

    我不确定不稳定的确切原因。

    感谢您查看我提供的第一个调试步骤。 这是很好的信息。

    您是否还可以检查后三个单元、并查看是否在多个单元上出现了相同的行为?