This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88-Q1:使用两个通道的单路输出

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357820/tps7a88-q1-single-output-using-both-channels

器件型号:TPS7A88-Q1

您好!

是否有建议将两个输出通道合并为单个输出? 我认为可以在分压器和输出滤波之前合并输出、这将允许使用一组无源器件、并且两个输出通道将使用与反馈相同的分压器。 这样、两个输出就可以相对接近或几乎相同。 我担心的是、如果有两个单独的输出带有两组无源输出元件、那么在输出滤波之后进行组合时、它们之间可能会略有不同。 这会导致器件出现问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    如果您需要2A LDO、我们有相应选项可供您使用。  只需告知我们您的关键要求(输入电压、输出电压、输出电流、噪声、PSRR、 等等)。

    如果您仍希望使用 TPS7A88-Q1、您可以使用镇流电阻器并联这些通道。  我们最近发布了有关如何做到这一点的新的全面指导。  请访问以下链接。  还有一个并行 LDO 计算器、它获取这些白皮书中的所有数学运算并将其放入易于使用的 MS Excel 电子表格中。 此 Excel 文件中没有 VBA、它只是数学公式、因此您应该能够下载它。  我们在计算器中没有 TPS7A88-Q1、但如果您需要我们添加、我们可以这样做。

    https://www.ti.com/tool/PARALLEL-LDO-CALC

    https://www.ti.com/lit/wp/sbva100/sbva100.pdf
    https://www.ti.com/lit/wp/sbva093/sbva093.pdf

    谢谢。

    斯蒂芬