This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:输出电容

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357670/lp5907-output-capacitance

器件型号:LP5907
主题中讨论的其他器件:TPS7A20

大家好、

使用>10uF 的输出电容会有什么后果? 客户担心稳定性。

此致

安德烈

亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您的客户是正确的、问题可能是稳定性。  LP5907是我们的旧器件、其现代版本是 TPS7A20。  内部补偿是使用 TPS7A20完全重新实现的、它在与更宽范围的输出电容一起工作时保持稳定。 TPS7A20使用更现代的工艺节点、并且比 LP5907更便宜。  我会切换到 TPS7A20。

    谢谢。

    斯蒂芬