This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:LMR0603元件在电路部署中的故障

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030PEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350375/lmr16030-lmr0603-component-failure-in-circuit-deployment

器件型号:LMR16030

大家好!

我们的电路中的 LMR1603组件出现了问题。 虽然它在初始测试期间表现良好、但一旦部署在现场、它似乎会受到损坏。 我们已经观察到 IC 烧坏的情况、并且在大约40%的时间内器件出现故障、是由于此组件损坏造成的。

此元件负责将24V 转换为12V、然后用于为摄像头供电。 使用的特定摄像头型号是 env-Hcd5f-30r-89。

我们正在寻求解决该问题的建议和解决方案。 非常感谢您提供任何见解或建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sowjanya:

    上所示的哪个引脚损坏? 您能否确定所述引脚是开路还是短路失败?

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    该问题不止局限于单个引脚;相反、IC 本身会被烧焦或烧毁、从而导致损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sowjanya:

    很抱歉响应延迟。 转换器似乎加载了大约0.5A、您能否确认负载条件?  您还能否验证布局是否与数据表中指定的建议匹配?

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    转换器 的负载为0.1至1A、布局遵循建议的指导原则。 仅电容器位于底层、与 UVLO 调节电阻器和频率设置电阻器相邻。 所有其他元件都位于顶层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sowjanya:

    您在哪些条件下运行会导致器件烧毁? 您能提供您的布局吗? 通常、您会希望所有功率级组件都位于电路板的顶面。

    谢谢。

    理查德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件用作处理单元、并用作 Raspberry Pi 的 I/O 卡和电源转换器。 遇到问题的特定部分负责将24V 转换为12V、为用于交通监控的摄像头供电。 因此、这些设备安装在带有外壳的交通电线杆上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sowjanya:

    感谢您发送设计布局。 让我来回顾一下、我将最迟在星期四返回给您。

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sowjanya:

    我认为放置方式看起来不错、但我可能需要元件标签不翻转的顶层视图。 我想要检查的一件事是自举电容器的放置方式、但不能检查。 它应靠近 IC。

    是否在顶层和底层之间有一个 GND 平面以实现散热?

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自举电容器位于电路板底层、而 IC 位于顶层。 电路板只有两层、因此各层之间没有接地平面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sowjanya:

    感谢您提供更多信息。 如果 IC 被烧断、则主要应怀疑是热性能问题。   

    对于此类设计、建议 在顶部和底部平面之间布置接地层、并在散热焊盘下方布置散热过孔、以实现更好的散热。 通常 TI 建议使用一个4层板、每层上施加2oz 的铜平面。 您可以在 LMR16030PEVM 用户指南中看到这一点。  

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您解决此问题、我将尝试使用4层板来获得更好的性能。