This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:TPS55289:大电容/输出电压变化>反向电流故障?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346824/tps55289-tps55289-large-capacitance-output-voltage-change---reverse-current-failure

器件型号:TPS55289

尊敬的 TI 专家:

是否有电路可以保护 TPS55289免受大电容器(1000uF)导致的反向电流的影响?

在测试过程中、除了~900uF 电容外没有其他负载、并将输出电压从20V 更改为2V、IC 因输入电压侧短路而出现故障。 根据测试条件、我怀疑故障是由反向电流引起的。

"来自电机的 TPS55289:降压/升压制动器能量"主题提到 TPS55289可以将此电流反馈到输入侧。 除了提到的 TPS55289、输入侧没有其他负载。 输入端的 TVS 二极管是否足以将器件保持在其绝对最大额定值范围内? 或者、您能建议一个更好的解决方案、它在理想情况下不会降低低输出电压区域的线性度、例如输出端的理想二极管电路吗?

 

感谢您的帮助。

此致、

卢卡斯·内特梅尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    感谢您的联系。 请在下面找到我的问题:

    1.是否使用 FPWM 模式作为运行模式? 在 FPWM 模式下、当 Vout 高于目标值时、电感器电流将为负、以流入输入侧。 但 PFM 不会、如果您选择 PFM 模式、那么当将 Vout 从20V 更改为2V 时、您可以将 OE 设为0、并启用强制放电功能以首先对输出电容器能量放电。 一段时间后(大约0.18秒、Vout 将放电至0V)、当 Vout 接近0V 时、您可以再次将 OE 位设置为1以获得2V 输出电压。 对你来说是否合适?

    当输出电压变化压摆率时、您选择的压摆率是多少? 在压摆率1.25mV/us 较小的情况下、反向电感器电流可能会更小。 默认的输出变化压摆率为2.5mV/us。

    3.我不确定是否有 TVS 或齐纳二极管可以承受长期的负电流。 您可以探测电感器电流以查看负电感器电流值。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    感谢您提供快速反馈。

     我们使用 FPWM 模式、因为我们的峰峰值电压较低、并且信号的 FFT 分布更确定。 我认为强制放电功能也应该在 FPWM 模式下工作。 我们需要在内部讨论负电压和正电压跳变的不同行为是否可以接受。

     我们使用1.25mV/us 的压摆率。

    由此开始、我们将继续进行内部测试、如有任何疑问、我们会及时回复您。  

    此致、  

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    感谢您的反馈。

    是、但启用强制放电使输出电容器上的能量放电除外。

    为了避免器件损坏、您还可以在输入侧添加一个电压监控器、当输入电压充电到某个电压电平时、您可以关闭此器件以保护此器件。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    我们 四周没有看到您的最新消息、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    布莱斯