This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923653DYYREVM:TPS923653DYYREVM 更改为降压/升压模式

Guru**** 2640375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923653DYYREVM, TPS923654, TPS923655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356456/tps923653dyyrevm-tps923653dyyrevm-change-to-buck-boost-mode

器件型号:TPS923653DYYREVM
主题中讨论的其他器件: TPS923654TPS923655

 TPS923653DYYREVM 最初配置 为升压模式。

升压模式完整性检查:

我使用~26V LED 负载进行测试。  当输入电压接近26V 时、输入电流略高于2A。  对于输出2A 和 Vout ~= Vin 来说似乎正确。

当我降低输入电压时、输入电流上升。  好的、这是正常的升压行为。

针对升压-降压模式的配置:

我已将 LED-从 GND 断开并连接到 Vin。  这将配置降压/升压拓扑。

我将 R6的值降低到了31.3k。  因此、我希望在理论值为52.7V (Vin + V_LED)时提供过压保护。

我施加输入电压。  在   11V...27.5V 之间无故障工作 。

11V 故障可能是 FET 过流、正常。  27.5V 故障 可能是 OVP (Vin + V_LED)、正常。

但在该正常电压区域、表示无故障、输入电流较低。  在 Vin = 26V 时、输入电流为1.16A。  它应高于2A。

我尚未将仪表放在输出中、但很显然、它低于 在升压模式下工作正常的2A 输出电流 EVM 设定点。

在此 EVM 上配置降压/升压模式是否需要进行其他更改?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家不在办公室、返回后会向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、感谢您的快速回答。  专家应在何时返回办公室?  是应该通过我当地的 FAE 工作吗?

    我连接了一个示波器和一个与 LED 输出串联的电流表。

    在升压模式下  、 在22V < Vin < 29V、2A 时输出电流调节良好、精度为~ 1%。  输出电流在 Vin=22V 以下快速下降。

    现在是 降压/升压配置、其中 LED-连接到 Vin。  在 11V < Vin < 29V 的电压范围内稳定运行。  观察相同输入电压范围内的639mA < I_OUT < 985mA。

    因此在降压-升压模式下、电流误差小于设定点的一半、并且 未得到良好调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim:

    我目前不在办公室。 我会在5月6日回来办公室的时候回复你。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、刚刚完成了原理图审阅、我们现在 开始布局了。  如果此器件的降压/升压模式有其他应用手册或布局指南、请提供建议。  我们使用的是具有降压/升压原理图的数据表以及具有降压模式的 EVM。

    感谢您在返回办公室时提供的帮助。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim:

    首先、 您应该使用  TPS923654 / TPS923655 VSON 封装 对于 Vin = 26V、Vout = 26V、降压/升压模式下 Iout = 2A、因为内部开关 FET 逐周期电流限制更高且封装的热性能更好。

    现在 降压-升压配置、其中 LED 负极连接到 Vin。  在 11V < Vin < 29V 的电压范围内稳定运行。  在同一输入电压范围内观察639mA < I_OUT < 985mA。

    请检查您是否修改了热折返电阻器 R_TEMP (EVM 上的 R7)? 否则、很可能是由于热折返和 内部开关 FET 逐周期电流限制。

    您可以禁用热折返(请参阅此 E2E 常见问题解答-[FAQ]是否有方法可以禁用 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652的热折返功能? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛)再次尝试、但您很可能会看到 LED 由于热关断而闪烁。 同样、请使用 VSON 封装、以获得更好的热性能。

    此致、

    周老师