This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:RE:- TPS53679的仿真结果

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356627/tps53679-re--simulation-result-of-tps53679

器件型号:TPS53679

您好!

我想在我们的新设计中使用部件号:- TPS53679 、以便为 Intel Xeon 处理器 D-1746TER (Idaville)供电。

我们找到 TI 的器件型号为-TPS53679的 SIMPLIS 模型。 当我们使用 simplis 工具对此模型进行仿真时、可以看到下面附有输出结果的图像、但我不确定输出振荡器是否正确。 您能建议是否正确吗?

我们想将此模型用于1.2V 输出、但输出会从1V 变为1.8V。 我们可以看到什么类型的输出波形。? 您能提供部件号为 TPS53679的任何参考仿真结果吗?

我们可以编程/更改输出电压吗?我们将如何建议?

我们附上了 TPS53679的仿真结果和仿真原理图、供您参考。

谢谢  

Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan:

    我们的团队将与您联系。

    此致、
    Chanakya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan:

    我看到随附的 图像中没有提到 LOUT (电感)值。 请检查原理图中是否指定了 L 值。
    未出现 Vout 波形。 您能告诉我们这些参数的设置是什么,如下图所示。 双击 TPS53679 simplis 模型时将显示一个对话框。



    1) 1)您可以使用 Vboot 值更改输出电压。  
    2) 2)请验证您在原理图中使用的输出电容是否与设计值匹配。
    3) 3)请确保寄生效应与原始设计相匹配。

    此致、
    Chanakya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chanakya

    我在仿真中完成了上述设置。 但关于 TPS53679 输出、我们有一个双重标准、

    1.)  我们需要探测哪个点来获取正确的输出? 为了便于 参考、我们标记了下图所附的两点。

    2.)什么是 U8? 为什么在以下原理图中使用

    3.)因为我们将在这6个相位中仅使用一个相位。 其他5相、通过将 CSP2连接到3P3电源来禁用。 同时、我们必须将探头保留在哪里?

    我们尝试在 SW1位置进行探测、但结果不令人满意、请参阅先前的帖子、了解所附的输出波形

    谢谢

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan:
    1) 1)请在相应电源轨的 VSP 引脚上进行探测、这是作为反馈给控制器的实际输出。
    2)该模块用于连接输出大容量电容,输出负载到功率级。 通过该方框上的相应标签、您可以了解原理图上的相应连接。
    3) 3)是的、您可以在 SW1处进行探测。

    请确认原理图中的大容量电容值与设计值以及寄生值匹配。

    此致、
    Chanakya。