This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176电感很热

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355455/lm5176-the-lm5176-inductance-is-hot

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: LM5175

大家好、我有一个使用 LM5176的项目。 输入电压为11V-25V、输出为12V、开关频率设置为100kHz、次采样电阻为3mΩ、输出采样电阻为3mΩ、转换电感为3uH、电感的直流阻抗为3mΩ。 结果表明、当电感空载时、电感的温度约为50 -60℃。 我想问一下如何提高电感器和输出电容器的温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宏伟:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    LM5176不像 LM5175那样支持 DCM。
    使用 CCM 模式时、轻运行或现在负载运行时的损耗较高。 如果这是一项重要要求、您可能需要更改为 LM5175。

    这两个器件都是引脚兼容的、但需要一些不同的外部元件、例如 RT 电阻器或 LM5175:建议在 SWx 和 BOOTx 之间添加7.8V 或8.2V 齐纳二极管、以保持低于8.5V 的绝对最大额定值(取决于布局)

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、最后我增加了开关频率、最后温度不再那么高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宏伟:

    谢谢您告诉我。

    此致、

     斯特凡