This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:TPS63900

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, TPS552892, TPS55165-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355476/tps63900-tps63900

器件型号:TPS63900
主题中讨论的其他器件: TPS552892TPS55165-Q1

具有输入电流限制的 TPS63900用于对超级电容器1.5法拉进行充电。 但它的输入电压 限制 为1.8V 至5.5V。 Energycollector 能够  生成可变电压范围为0V - 15V、并具有极低的电流(0至5 mA)、根据产品说明书、它不适合5.5V 以上的电压。 是否  存在可从尽可能低的电压启动并可消耗高达12V、15V 或20V 电压的替代 IC (降压和升压转换器)。 通过1 mA 限制输入电流  对我们来说是一个额外优势。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshil、您好!

    感谢您的联系。

    TPS63900用于超级电容器充电应用、嗯、我想知道上一代产品的输入电压范围、输出电压和输出电流是多少?

    您在这一代产品中需要的器件的输入/输出规格是什么? VOUT 是12V/15V/20V?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    当最大电压为3.3伏时、收集器会生成0到15伏的电压。 3 mA 电流(此时这是 TPS63900的输入)
    TPS63900配置为提供5V 输出来为1.5F 5.5V SupCap 充电。 一旦将电容充电至5V、便可用于    以平均电流消耗15 mA 3继续运行电路(直至电压降至 V)。

    如前所述、当收割机提供高于5.5V 的电压时、tps63900可能会损坏。  在收集装置和 TPS63900之间使用可以限制 tps63900电压的附加转换器是不好的、因为它可能会消耗额外的能量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshil、您好!

    感谢您的反馈。

    我们将检查此项并在假期后回复您。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshil、您好!

    感谢您的耐心等待。

    对于0-20V 输入电压范围、TPS552892呢? 该器件的工作输入电压最高可达36V、也可采用 ISP 和 ISN 引脚来限制输入电流、但精度不好。

    如果需要低 IQ、您可以查看 TPS55165-Q1。

    BRS、

    布莱斯