请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5180 主题中讨论的其他器件: LM25184
大家好、
客户希望 在光伏逆变器应用场景中使用 LM5180为通信 IC 供电。 您能否帮助审查 LM5180是否适合客户的设计? 如果没有、您可以帮忙推荐一个合适的隔离式直流/直流电源解决方案吗?
输入:12V DC、输出:12V DC、负载电流:大约0.8A
外部元件尽可能少、也尽可能简单。
此致
帅
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Shuai:
感谢您推广我们的 LM518x。 我会推荐 LM25184。 请使用我们的设计计算器帮助他们进行设计。
https://www.ti.com/tool/download/LM25183-LM25184DESIGN-CALC
此致、
友好