This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568236:使能引脚电压为低电平

Guru**** 2502775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356879/tps568236-enable-pin-voltage-is-low

器件型号:TPS568236

您好!

在定制电路板上进行测试期间、我们观察到输出电压较低。 经过详细分析、我们发现使能引脚 显示低电压。 一个20K 2的电阻分压器就位了、它将使能引脚连接到 VIN 12V、而 VIN 12V 应该为使能引脚提供6V 的电压。 然而、在测量时、使能引脚上的电压读数为0.52V。 移除 IC 后、我们确认使能引脚上的电压 为6V。 将 IC 重新安装到电路板上后、使能引脚上的电压会降至0.52V。 我们 需要指导来确定该问题的根本原因。 原理图已附加到您的 reference.e2e.ti.com/.../5556.Sch.pdf

此致、
拉胡尔·K·维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul K V:

    EN 引脚电压的建议最大值为5.5V。 任何上述行为都可能导致 IC 损坏。 此处的情况很可能就是这种情况、建议更改 EN 电阻分压器以降低 EN 引脚电压。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod 先生、您好!

    假设 IC1有故障。 我调整了电阻分压器值以确保电压保持在3.3V 限值内、并将故障的 IC1替换为新的 IC2。 即使完成这些更改、使能引脚仍 显示低电压。 然后、我移除电阻分压器网络并将3.3V 直接连接至 IC2、发现 IC2开始发热。 电路的一切似乎都正确、那么使能引脚为什么保持低电平? 此外、为什么在将外部3.3V 电压连接到使能引脚时 IC2变热?

    谢谢。

    拉胡尔·K·维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    该电路板之前是否在另一个 IC 上工作、或者一开始就出现了这些问题? 这可能与布局问题有关。 也许您可以共享布局、我们也可以将其签出。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod 先生、您好!

    感谢您的支持。 我们确定了与布局相关的问题。 我们已更正了它、它正在工作。