This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池平衡

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356492/battery-balance

器件型号:BQ76942

大家好、团队成员、

我们的客户 有一个有关 BQ76942的问题、在开始 平衡单串电池时、 由于系统背景、其他串电池将出现故障、 但持续时间很短,只有2 us 左右,客户检查采样参数,不发现任何其他异常现象。  

他们想知道是否存在任何其他潜在风险?

Br  

京国市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京国您好!

    我不明白这个问题、"打开故障"是什么意思?

    2us 时间过短、无法触发任何保护功能、因此我预计不会出现任何问题。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    我的意思是、当开始单串电池平衡时、其他串电池也会 意外开启电池平衡、这是异常的、但最后只有2我们、客户会链接告知是否会导致一些风险。

    Br  

    京国市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京国您好!

    您是否有这种示波器屏幕截图?

    不过、我不认为这是任何问题。 大多数 VCx 引脚是高压引脚。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙