This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:预放电限流电阻器计算。

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356795/bq76952-predischarge-current-limiting-resistor-calculation

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:TIDA-010208

您好!

请指导我如何计算预放电功能的限流电阻。  

在 TIDA-010208中、我想知道如何确定 R127和 R128的大小以及如何计算功率耗散。

非常感谢、

Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    这将在很大程度上取决于您的负载和什么是负载电容。  

    您需要估算浪涌电流大小以计算预期的功率损耗。 您还需要使其足够小、以使负载电容能够充分充电。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Luis、

    我明白了。 我的负载是一个1.5kW BLDC 电机控制器。 如果我得到负载电容、您能指导我如何估计浪涌电流以及预期的功率损耗?

    谢谢。

    Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    好的、当然可以。 可以在 SPICE 仿真器上轻松地对其进行仿真。 如果您具有电容和预期的电流消耗、

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙