This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:TPS562200 IC 在开关节点处将12VDC 转换为3.3VDC、接收不均匀的波形。

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357218/tps562200-the-tps562200-ic-which-converts-12vdc-to-3-3vdc-at-the-switching-node-receives-a-non-uniform-waveform

器件型号:TPS562200

大家好、

在我们的设计中、我们得到了一些不均匀的波形、这是我们有疑问的。 请建议我们在设计中需要更新的内容、并请找到随附的 Sch 和波形。


在下图中、在 IC 的开关节点处、我们会看到一个 PWM 波形、但当尖峰以红色突出显示时、我们会看到它不一致。 请告知我们如何消除此尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们现在正在中国度假、我的同事 Shipeng 将于下周一回复您。 感谢您的耐心等待。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在此处上传布局吗? 我们无法访问 google drive。 谢谢。

    此致、

    石屏市