This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:连接 LED 后的浪涌电流

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356233/tps61165-inrush-current-after-led-was-attached

器件型号:TPS61165

您好!

我们使用 TPS61165作为 LED 驱动电路。

我们观察到、 在我们将 LED 条连接到 V_ISO_LED+/V_ISO_LED-上后存在浪涌电流

该浪涌电流将有机会损坏我们的 LED 条。

浪涌电流 是否合理?

是否有办法消除浪涌电流以保护我们的 LED 灯条?

  

谢谢

尼克

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家不在办公室、返回后会向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有任何更新信息吗?

    谢谢

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们将在假期结束后向您提供反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    如果您断开 LED 条、该浪涌电流是否仍然存在?

    Br

    帕特里克