This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946:在 EN/UVLO 为低电平时不关闭

Guru**** 2585505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356708/tps25946-not-shutting-off-when-en-uvlo-is-low

器件型号:TPS25946

大家好、  

我们观察到 TPS259461L 的一个问题。  
我们使用它作为开关来 控制子板的输出电源。

设置:
输入电源来源于直流电源-设置为7.4V、10A 限制。  
输出电源连接到设置为5A 的 CC 的直流可编程负载、并可手动打开/关闭。

电子保险丝的控制来自微控制器(该微控制器会驱动 EN/UVLO 为高电平/低电平、并且该引脚还连接了一个外部100K PD)
此外、 OVLO 引脚上还有一个7.5K PD。  

我们观察到、当我们开启电子保险丝、然后为其加载5A、随后将其关闭时、输出仍然是导电的。  
EN/UVLO 引脚和 OVLO 均为低电平。

切换 EN/UVLO 引脚无效、但跳变过流或将 OVLP 引脚驱动为高电平会导致电子保险丝按预期关闭。


我们不明白为什么在 EN/UVLO 被驱动为低电平时电子保险丝不会关闭。  
如能就此事提供任何帮助,将不胜感激。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    我们有一些波形吗? 让我检查一下这一点的更多信息、然后回来。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal

    我将使技术人员接合一些导线、以便能够捕获波形。  
    我还在某些设备上更换了 TPS259814L 的部件、因此无法重现此问题。

    我是否理解正确?对于两个器件、只要故障清除、切换 EN/UVLO 应该将器件复位?
    (即、如果触发了 TSD、或 ILIM 引脚短路)、则 EN/UVLO 低于 SD 阈值应该触发复位?

    如果触发了 OC (<SC)、我已经注意到在不重启器件电源的情况下无法复位器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    我是否理解正确?对于两个器件、只要故障清除、切换 EN/UVLO 应该将器件复位? 是

    (即、如果触发了 TSD、或 ILIM 引脚短路)、则 EN/UVLO 低于 SD 阈值应该触发复位? 是

    如果触发了 OC (<SC)、我已经注意到在不重启器件电源的情况下无法复位器件。 哪款器件?

    此致

    G·库纳尔