This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18540Q5B:CSD18540与 LM74800QDRRRQ1驱动器 IC 搭配使用

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18540Q5B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355403/csd18540q5b-csd18540-using-with-the-lm74800qdrrrq1-driver-ic

器件型号:CSD18540Q5B
主题中讨论的其他器件: CSD

TI 团队、您好!

我想介绍在使用 LM74800QDRRRQ1驱动器 IC 的电路中、采用共漏极配置的两个 MOSFET 背对背 MOSFET 之间观察到的压降差异。 应用到以下配置。

第一种配置中采用了 PSMN 系列 NXP MOSFET、还没有发现明显的压降。

另一方面、当在相同原理图中使用 TI CSD18540Q5BT MOSFET 时、我观察到、在高达2A 的电流下、MOSFET 两端的压降为0.6VDC 至0.7VDC。
您能解释一下为什么同一电路中的这两个 MOSFET 之间的压降存在差异吗?

谢谢。
穆尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    感谢您关注 TI FET。 听起来其中一个 FET 可能没有导通、而您是在测量其体二极管的正向压降。 您能否检查两个 FET 的 VGS (DGATE 和 HGATE)以确保它们都被驱动到至少4.5V? CSD18540Q5B 是一款低导通电阻 FET、当其导通并传导2A 电流时、压降应非常小。 请告诉我您找到了什么。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    我写信询问 LM74801QDRRRQ1及其 C 引脚(引脚12)的行为。

    在我的测试中、我观察到在 C 引脚未连接到外部 MOSFET 的共漏极时出现了压降。 虽然将 C 引脚短接至共漏极可解决该问题、但该配置引起了反向电流阻断的问题。

    我的理解是、理想二极管控制器必须具有未连接的 C 引脚才能实现反向电流阻断功能。

    您能否说明 C 引脚的建议连接、并建议如何在避免压降问题的同时确保适当的反向电流阻断?

    感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

    此致、
    穆尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    C 引脚应连接到公共漂移点以确保正常运行

    请纠正 C 连接并检查压降。  

     NXP MOSFET 的器件型号是多少

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    如何在 LM74801QDRRRQ1 IC 中启用反向电流阻断功能?

    数据表提到 C 端子悬空。 附件是参考屏幕截图(C 端子悬空)。

    如果 C 端子悬空、PSMN 系列 MOSFET 和 CSD18540Q5BT MOSFET 的行为是否相似?


    谢谢。
    穆尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murthy:

    要在 LM74801QDRRRQ1 IC 中启用反向电流阻断、您必须将 C 端子连接到 FET 的漏极、如图所示。

    是的、如果 C 端子悬空、则 PSMN 和 CSD FET 的行为类似。

    此致、

    S·迪尔