This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:PRES 引脚接口

Guru**** 2811135 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357984/bq77915-pres-pin-interface

器件型号:BQ77915

我有一个关于 BQ77915、3–5节锂聚合物电池保护和平衡器 IC 的问题。 我在数据表中读到的所有内容都表明、"PRES"引脚应升高到高电平

用于正常运行、或者在休眠模式下保持悬空。 IC 包含内部弱下拉电阻、我认为在 悬空时该引脚应保持低电平。

我需要使用有源 IO 将该引脚拉高或拉低。

相对于让"PRES"引脚悬空进入休眠模式、将"PRES"引脚拉低是否有不利影响?

谢谢

托尼 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我不确定将引脚驱动为低电平会如何影响运行、但它可能工作正常。

    您还可以考虑让 MCU GPIO 控制开关(例如 FET 或 BJT)、以便将引脚连接到 PACK+或将其保持悬空。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、我同意添加开关的风险要低得多。

    谢谢