This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:可选二极管和可拆卸电池与不可拆卸电池的区别

Guru**** 2502155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357987/bq24172-optional-diodes-and-removable-vs-non-removable-battery-differences

器件型号:BQ24172

LIPO 充电器 IC 进行了非常详细的介绍。

"SW"和"BTST"引脚上的外部肖特基二极管有多重要? 数据表未提供有关何时需要这些参数的指导。

应使用适当的外部二极管提高效率、但如何量化它们的影响?

此外、数据表对于固定电池与可拆卸电池有很大影响。 我不明白这一点的重要性。

我需要构建一个充电器来维持一个3电池可拆卸 Lipo。 我不需要"电源路径功能"或由"ACDRV"驱动的输入 FET。

我的充电器电路如数据表中的图25所示、但采用的是3节串联可拆卸电池。

这样做会有什么不利方面吗?

谢谢

托尼 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    仅对于15V 等更高的输入电压、才需要从 SW 到接地的肖特基二极管。  对于任何输入电压、它都会将效率提高大约0.5-1%。  仅当输入电压小于5.5V 时、才需要从 REGN 到 BTST 的二极管。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff