This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BQ7694001 AFE 和 BQ78350-R1A 与 STM32 MCU 之间无 I2C 通信和 SMBus 通信

Guru**** 2585765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354378/bq78350-r1a-bq7694001-afe-and-bq78350-r1a-no-i2c-communication-and-no-smbus-communication-with-stm32-mcu

器件型号:BQ78350-R1A

"这是我的旧问题" https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329941/bq78350-r1a-bq7694001-afe-and-bq78350-r1a-no-i2c-communication-and-no-smbus-communication-with-stm32-mcu "。 我们无法针对这个问题进行适当的 RCA;甚至类似的故障数也在增加。 在某些情况下、仅更换配套器件即可解决该问题、而在其他情况下、电池电压和温度读数会在某些电路板上波动或保持为0一段时间。 在配套/AFE 中、哪种情况可能导致此故障?

  1. 从配套到 AFE 的无时钟脉冲(PULLHIGH 始终有效)。

  2. 在 PCB 级无阻抗问题。

  3. 电压轨也很好。

如果通信故障导致此问题、配套器件中的永久故障是否会触发此问题? 何时触发此永久故障?此故障的影响是什么? 请分享您对该失败的了解。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以隔离配套器件和 AFE 并尝试与两者进行通信以查看具体哪一个问题?

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在2个电路板中、单独的 AFE 和 Companion 也测试了无通信功能、但在其他2个电路板中  、只有 Companion 有 通信问题  

    AFE 正在通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常工作条件不会导致这种行为。

    请确保在建议的运行条件下操作器件、并且切勿超过绝对最大额定值。

    板上的某个元件可能会损坏监测计或 AFE。 请检查所有针脚是否可能违反 ABS。 最大 见 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq78350-r1a.pdf、 7.1和 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq76920.pdf 7.1 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "任何正常运行条件都不会导致此行为。" 是的、我同意这一点、但给出一些提示、说明绝对最大值的哪个区域或部分  

    可能会导致这种通信停止问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最可能的原因是暂时功率损耗(干扰)或损坏器件的 ESD 事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,多米尼克

    我如何识别 IC 故障、除 TI 故障分析之外、还可通过任何测试来发现该故障  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    没有确定的方法可以检查 IC 故障。 但是、我将进行的一项测试 是检查 IC 的电源电流(如果电源电流过高或过低、则这可能表示 IC 出现故障)。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、 Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的欢迎、很高兴我们能够提供帮助!

    此致、

    尼克·理查兹