This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:预放电电路未按预期运行

Guru**** 2810655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358579/bq76942-pre-discharge-circuit-does-not-function-as-expected

器件型号:BQ76942

我们的预放电电路设计遵循参考设计、但电阻值为49.9R、而不是255R (2x 510R 并联)。 我以前没有探测过这条线路、并且我们一直保持较高的短路保护阈值、因为我们的系统在正常运行期间具有大量瞬变。 最近、我决定更好地了解预放电阶段。 我们的超时值为600ms、停止增量是默认值500mV。

当我第一次探测电池输出时、我观察到以下情况:

如您所见、在600毫秒的预放电阶段、电压开始上升、然后扼流圈变为约5V、并稳定在约3V。

当我开始比较设计并意识到我们的预放电电阻器尺寸大约是参考设计的五分之一时、我订购了一些499R 电阻器。 当我使用这个新值测试系统时、我确实得到了稳定的上升、但它仍然在大约3V 处饱和。

有什么想法、为什么会发生这种情况? 以下是用于此电路的 P-FET:
https://www.vishay.com/docs/68631/si4455dy.pdf

下一步是并联添加第二个499R 电阻、以更接近参考设计的电阻、但我不相信这纯粹是电阻值。 出于某种原因、还采取了其他措施来阻止电压上升到3V 至4V 以上。 最后要说明的是、我们的预充电电路也从未正常工作、因此我们从 配置中将其禁用、并依赖于我们的充电器具有的涓流充电功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deniz、

    我假设黄色是电池电压、蓝色是 PACK+/LOAD 电压、正确吗?

    这可能是由您的负载导致的、该器件的典型电流消耗是多少?

    我已经看到过一些情况、在这些情况下、电压似乎停止上升、这是由于 PDSG 电阻上的电阻和电阻负载电流之间的分压造成的。 例如、如果假设电池电压为~43V、PDSG 路径上的电阻为50欧姆、那么如果 在负载电容充电后电阻负载为~4.19欧姆或~800mA、则负载电压将钳位为~3V。

    而在 PDSG 路径上使用500欧姆电阻器、负载电阻/电流将为~37.53欧姆或~80mA 负载电流、负载会在负载电容充电后钳位到3V。

    所以... 我觉得有些奇怪的是、在这两种情况下、您都测试了电压稳定在~3V、除非负载本身似乎稳定到这些电流。

    我建议尝试将 R23/R24更改为~5k Ω。 我记得在使用~49.9k Ω 时有人遇到问题、因此可能值得尝试将这些值更改为5k Ω。  

    在选择 PDSG 电阻时、您需要选择一个允许负载电压稳定至更接近整个电池电压的值。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到、我们有一些12V 稳压器、它们在大约3V 时开启、它们似乎消耗了足够的电流、电压不会上升到超过该电平。 当我们断开与它们的连接后、可以显示系统按预期开启。 接下来、我们将围绕这些添加一些延迟电路、以便在系统中的大容量电容器正常工作之前有足够的时间为其充电。 谢谢!