This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2775:带载时输出电压下降

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357574/lm2775-drop-in-output-voltage-under-load

器件型号:LM2775

如典型应用所示、我将 LM2775配置为10uFd 输入/输出电容器和1uFd 飞跨电容器-均为 X5R。

该器件具有可驱动双路 LDO 和 ATTINY1617的+5V 电压轨。  该电路在由电池驱动时工作。  总漏极为2mA。  

如果我断开电池并使用 LM2775来驱动+5V 电源轨、电压会降至+1.8V。   如果我断开

ATtiny1617电压返回至+5V、而双通道 LDO 按预期工作(< 0.1ma 漏极)。  

我的两个原型执行相同的操作。  我曾尝试使用 LM2775来驱动两种不同使用 ATtiny 的电路板、但结果相同。   

由于电路使用电池电源工作、因此我无法继续。  非常欢迎提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    您能帮助提供原理图或方框图以帮助我们理解吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    为清楚起见,如果使用电池为 LM2775供电,则为 LDO 供电, 不为,正常行为;

    如果使用电池为 LM2775供电、则 LDO 在电池和 AT 之间无连接时会发生故障。

    如果蓄电池与 AT 连接、则工作。  

    是这样吗? 我认为它可能是 AT 的重负载电流导致的。 可能电流不是2mA。 您可以仔细检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已重新检查-从电池到 ATtini 的电流消耗为4mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    您可以检查输入电压和输出电压、C+和 C-波形吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我本来希望找到一个快速的解决方案、但我认为、这时最适合我的计划是订购一个评估板并从那里开始工作。 我将关闭此主题、如果使用 EVM 无法解决问题、将打开一个新开。