主题中讨论的其他器件:BQ25970
BQ25970数据表仅为每种 ADC 读取类型指定了范围和分辨率、但未提供精度数值。
ADC 读数的预期精度(尤其是电流读数)是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jeff:
我的印象是电流采样的低精度是由于 I->V 转换不准确、这对直接电压采样应该不是问题。
我预计电压采样精度主要是带隙精度(根据电压调节容差数据、带隙精度似乎为0.5%)和内部采样电容器匹配精度(可能只有几%)的组合。
50mV 偏移对我来说不是问题、但如果您说整体精度略优于+/-25%、那么我会有点担心。 这意味着、在对7V 的2S 电池电压采样时、读数可能显示5.25V 到8.75V 之间的任何值、对于电池电压、这是一个相当宽的范围。
1%或2%的增益误差 看起来是一个更合理的精度数字。 我要测试的样本在电压采样方面似乎非常准确、但我没有在不同的温度下进行测试。
您能仔细检查一下吗? 它对我的设计非常重要。