This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z80:完全充电容量更新

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357079/bq20z80-full-charge-capacity-update

器件型号:bq20z80

您好!

我希望了解数据闪存中是否有清晰的指示器、能够提供充满电容量将更新的通知。  

此外、SLUA364中也有这一点、这是否意味着 FCC 只会在20个周期后更新?

谢谢。

Mike B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是什么提示了这个问题、我预计在充电→放松2小时→放电→放松5小时后、完全充电容量接近 Qmax Pack -保留容量。

    在我的情况下 Qmax 正在更新到6350 mA Reserve Capacity 是330 mA、我正在得到大约5400 mA 为 FCC。 电池是新的、在运行容量测试时、我可以始终获得大于90%的6300 mA 十六进制目标容量 使用的电池是3P4S 配置中的 US18650VTC4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计没有指示 FCC 更新的标志。 FCC 更新有许多原因(例如充满电、完全放电、状态变化(放松/放电/充电)、显著的温度变化、显著的 DOD 变化等)。

    最大误差信息不控制 FCC 更新。 FCC 更新没有20个周期要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Update Status 和 MaxError 是否不指示 GG 中发生了不同的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael:

    Dominik 目前不在办公室、他应在本周晚些时候与您联系。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Update Status 指示电量监测计在学习周期或常规使用期间是更新了电池电阻表和 QMax。 MaxError 表示预期的误差幅度。 FCC 更新的直接指标也不是。 每次电量监测计执行容量仿真时、FCC 都会更新、这比 Update Status 或 MaxError 更改更频繁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    感谢您的回复。

    我正在努力了解为什么我的公司在进行任何包装调节之前记录 FCC。 我们收到供应商提供的电池组、无需对电池组进行任何电气测试或充放电循环。 我们的电池包测试程序会在对电池包进行调节之前测量和记录 FCC 值。 我认为这个值会不准确。 我建议移动此测量步骤、直到电池组完成测试:

    1. Charge→Relax 2小时或
    2. 充电→放松2小时→放电→放松

    谢谢。

    Mike Buergo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为 TI 测量仪表推荐的基本流程是:

    1.开发并验证适用于新电池的配置。 最终得到一个 Golden Image、该映像会配置为监测计以与此制造/建模电池和应用配合使用。 每个电池都略有不同、因此可以将其作为一个良好的起点。 然后、电量监测计会在正常使用期间根据实际电池进行调整(这意味着开始时会有轻微的错误)。

    2.在生产中,对 Golden Image 进行编程。 这对于功能测试来说已经足够好了。

    3.如果您要测试最佳性能、则让电量监测计了解 QMax 和 Ra (通过 Update Status 指示)。 在现场更新 Ra 和 QMax 后、运行性能测试。