This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:智能充电器问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358327/bq25756e-smart-charger-question

器件型号:BQ25756E
主题中讨论的其他器件:BQ25750

您好、专家:

我的客户应用是输入8-32V、充电电压12.6V 充电电流5A。

客户希望电池短路不会造成系统关机、可以继续给系统供电。

我在数据表中没有看到有关电池短路的更多信息。 您能帮我确认一下吗?

此外、如果没有电池、系统能否正常提供 VSYS 电压?

谢谢你。

达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有电池、系统应该可以正常工作、但如果电池短路、系统将无法工作、因为系统电源来自 BAT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Utasv:

    客户希望电池短路不会造成系统关机、可以继续给系统供电。

    我们有相应的解决方案吗? 如何使用具有电源路径的 BQ25750?

    谢谢你。

    达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好、我认为没有解决这个问题的方法。 此系统被设计成在电池短路时关闭系统以保护此系统。