This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:保护二极管正常工作

Guru**** 2515065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359173/bq76930-protection-diode-functioning

器件型号:BQ76930

您好!

在 BQ76930数据表的第9.1.3节中、规定必须在 VC5x 引脚和 BAT 引脚与相关电源引脚之间连接二极管、以限制输入电压的偏移。 在哪种情况下、引脚 VC5x 具有更高的电压、以便使用功率二极管? 二极管是否用于在两个引脚上具有相同的电压? 或者它们的用途是什么?

提前感谢、

Julián μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Julián

    这些二极管用于防止器件在 SCD 事件期间掉电。 在 SCD 期间、电池电压可能会显著下降、而二极管会防止在故障期间电源引脚立即下拉。

    此致、

    马克斯·韦博肯