This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:不带有源放电的替代解决方案

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74701-Q1, TPS736-Q1, TLV733P-Q1, TLV702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358833/tlv733p-q1-alternative-solution-without-active-discharge

器件型号:TLV733P-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV702-Q1、TPS74701-Q1 、TPS736-Q1

大家好、

您能否帮助推荐一个没有输出有源放电功能的 TLV733P-Q1替代解决方案?

其他要求:

1) 1) Q 级必需

2) 2)整个温度范围内的直流输出精度处于+-1.5%范围内(TLV702-Q1无法满足输出精度要求)

我发现 TPS74701-Q1新芯片可以满足这些要求。 但它是一个500mA LDO、它很复杂、需要偏置轨。 您是否有其他更简单的推荐解决方案?

此致、

泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队好,
    TLV702- Q1系列我看规格书中25度时的Typ精度标注的是0.5,这个意思是说可以保证25度时的  在直流输出精度吗?+-0.5%μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我读取了 TLV702-Q1系列的规格、25度下的典型精度写入为0.5%。 这是否意味着25度下的直流输出精度可以保证在+-0.5%之内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    TLV702-Q1在整个温度范围内的直流输出精度为2%、在 Tj = 25°C 时的输出精度为0.5%。 基于要求的另一种选择是 TPS736-Q1、它没有输出有源放电、并且线路、负载和温度范围内的精度为1%。 请注意、我们正在计划对该器件进行300mm 的重新设计。

    此致!

    T·尤尼泽