This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:UC2843

Guru**** 2507495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358419/uc2843-uc2843

器件型号:UC2843

您好!

我遇到了有关输出 PWM 占空比的问题。

尽管我已在3号引脚提供恒定输入(Isense) 、输出 PWM 持续变化、并且观察到闪烁   

不同电路使用的同一解决方案、工作正常  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚3为 FB、但您提到了引脚3 (ISENSE)处的恒定输入-请说明。 另外、引脚3处的"恒定输入"是什么...交流、直流、电平、频率?

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在引脚3上提供1.2V 至0.1V (可变直流电压)以分别生成0%至100%的占空比。

    我们观察到、当我将输入电压从1.2V 更改为0.5V 时、给定了适当的相应占空比(大约从0%开始、最大值为60%)、但当我将电压降低至0.5V 以下时、输出占空比(占空比从60%变为90%)开始闪烁(不断变化)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin,

    要进行此开环测试、请在闭环上移除反馈、将 FB 引脚连接到 GND、然后在 COMP 和 GND 之间连接一个电阻器、并获得固定占空比。 若要改变所需的占空比、请将该电阻器值从 COMP 调整到 GND。 如果为 COMP 开路、可获得最大占空比。  

    史蒂夫