This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145-Q1:LM5145-Q1

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358336/lm5145-q1-lm5145-q1

器件型号:LM5145-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5145LM5146

尊敬的团队:

之前、我针对 LM5145 IC 提出了几个问题、并且对最主要的问题进行了测试。 现在、我已经按照数据表中提供的指南和来自德州支持团队的 David baba 提供的建议准备了新的布局。 现在、我的栅极脉冲非常清楚、IC 正在打开、但我没有获得根据设计计算得出的预期输出电压。 对于24V 输出电压、我选择了2.49K 和72.3K 的反馈电阻、但得到的输出电压为9.5V。 您能否说明此特定 IC LM5145所提供的最大电流是多少? 下面随附原理图文件、请仔细查看。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venu、

    请发送一个针对此设计的完整快速启动文件。

    --

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是对原理图的一些快速评论:

    1. 卸下0.1uF 缓冲盖-值太高。 220pF 是一个不错的起点(如果布局良好、则无需缓冲器)。
    2. 根据数据表、ILIM 时间常数通常为6ns。
    3. 移除低侧栅极上的5Ω-需要此类电阻器、可能会导致与 Cdv/dt 击穿相关的问题。
    4. 将栅源下拉电阻器更改为10k。
    5. 添加电解输入电容器以实现稳定性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我已经通过调整反馈电阻器(根据数据表公式计算)解决了输出电压问题。 现在问题在于某个时间点的输出电压从24V 降至10V。 产生这种突然压降的原因可能是什么。 我在下面附上了示波器图像,请告诉我您的宝贵意见。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venu、

    输出电压降至10V 并保持在那里? 确认 FB 引脚处于0.8V 的标称值。

    这听起来像是一个 PCB 布局问题。 确保 FB 迹线尽可能短、并且下部反馈电阻器直接跨接 FB 和 AGND 引脚。 请参阅 LM5145和 LM5146 EVM 的布局以获取参考。

    --

    时间