This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145-Q1:LM5145-Q1

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359033/lm5145-q1-lm5145-q1

器件型号:LM5145-Q1

尊敬的团队:

首先、感谢您的持续支持。

请在下面找到随附的示意图文件以供参考。 我得到的预期输出电压为24V、偏差很小、单位为毫伏、但这里的影响参数将是输出电压噪声。 该噪声约为5V 尖峰、但在示波器中观察到的实际纹波系数仅为0.3V。 来自高侧 MOSFET 的开关脉冲非常清楚、而低侧 MOSFET 的开关脉冲 也几乎清晰、但噪声很小。 请帮助您找到降低输出电压噪声和减小纹波的解决方案。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venu、

    然后附上原理图和一个完整的快速入门文件。 请注意、数据表中提供了24V 输出电路。

    此外、请确保使用正确的探测技术测量输出纹波。 根据电感器的 SRF、一些高频噪声可能会从开关节点电容耦合到 VOUT。 在测量点使用陶瓷电容来消除该噪声。

    此致、

    时间