This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146DESIGN-CALC:LM5146

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359065/lm5146design-calc-lm5146

器件型号:LM5146DESIGN-CALC
主题中讨论的其他器件:LM5148-Q1LM5148

我想要一个输入电压至少48V、输出电压为5V/3.8V/12V、额定电流分别为5A/2.5A 的降压转换器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suprava、

    配置可调输出电压时、电流模式控制器更简单。 了解一下 LM5148 (或用于汽车的 LM5148-Q1)。

    此致、

    时间