This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:配置 ALERT 引脚以进行过流检测

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358791/bq76942-configuring-alert-pin-for-overcurrent-detection

器件型号:BQ76942

您好、我需要在设计中配置 BQ76942、以便在检测到的电流 超过8A 时触发中断。  

我发现警报寄存器屏蔽等的说明(在技术参考手册中)非常令人困惑、并且我很难理解需要设置哪些寄存器。

如果您可以 描述 要设置哪些配置寄存器(以及要设置哪些寄存器)以实现以下目标、会非常感谢:

当 BQ76942检测到放电电流高于8A 时、ALERT 引脚(通常为高阻抗、由外部电阻器拉高)驱动为低电平。没有其他警报或保护会触发 ALERT 引脚。  

阅读 TRM 后、我的理解是、这将涉及将 ALERT 引脚配置为低电平有效、设置 放电过流保护、然后对其进行配置、以便其触发 ALERT 引脚(不会发生其他情况)。 但我在为实际实现这一点而奋斗。

任何帮助都会很感激,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    TRM 详细描述了如何第 6.6节 ALERT 引脚操作 。  

    第 13.3.2.11节设置:配置:ALERT 引脚配置 介绍了 ALERT 引脚配置的不同位以及每个位的功能。 我建议阅读此文、以了解如何配置它来驱动低电平。 在这种情况下、您还可以将其设置为 Hi-Z 或上拉至器件的 LDO。

    如果在故障期间 ALERT 引脚触发为低电平、则必须配置  设置:警报:默认警报屏蔽  和 设置:Alarm:SF Alert Mask A–C

    为  设置:警报:默认警报屏蔽   在中描述了寄存器 第 13.3.4.1节设置:Alarm:Default Alarm Mask。  您需要设置  设置:警报:默认警报屏蔽[MSK_SFALERT] 从而在触发指定的保护时触发警报。

    可以在  设置:警报:SF 警报屏蔽 A 寄存器。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙