This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:此器件需要多长时间从上电开始初始化? (声明为 BQ27542DRZR-G1的 EVM 器件型号现在是隐形 TI 器件)

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357549/bq27542evm-how-long-from-power-on-does-it-take-for-this-part-to-initialize-evm-part-number-declared-as-bq27542drzr-g1-is-now-a-stealth-ti-part

器件型号:BQ27542EVM

我们以稍非传统的方式使用该器件;当器件处于睡眠模式时、我们会将其关闭以节省电量。 上电时、我们注意到、几秒钟后、我们读回的值(电压、容量、温度和电流)是"正确的"、即符合预期。 我知道这不是器件的设计方式、但现在我们在这种运行模式下遇到了困难。

在使用中、我们注意到偶尔报告容量为0%、电压为3.800。 该器件的使用方式如下:

1.打开量规

2. 40秒后,读取数值

3.在大约1-2秒后关闭量表。

在基准测试中、使用命令行界面从加电命令(命令0x08)和容量(命令0x2C)查询器件(每0.75秒左右发出一条命令)会产生以下结果:

3.800V、0%、然后是正确的电压和0%、最后是正确的电压和容量。

因此、当我在正常运行期间看到3.800V 和0%(如上面1-3中所述)时、我会将其与器件上电/复位相关联。

我从数据表中看到、如果每秒发出多个命令、则存在器件复位的风险、因此我将 I2C 命令速率降低到了最大为每秒1个。 我还读到(在论坛帖子中)、在高负载期间读取读数不是最好的想法、因此我现在已经将监测计读数移动到回到睡眠模式和监测计关闭之前的某个点。

现在、我想知道我们对器件的使用是否过于不当、以至于我们不应该期望得到正确的值?

感谢您的任何评论...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    此处回答正确、这不是要使用的电量监测计的建议行为。 您不使用监测计提供的其他功耗模式之一来省电是否有原因?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是器件的功耗造成的。 该单元的其余部分在睡眠模式下会消耗6uA 电流。 如果 BQ 器件保持启用状态、它将在单元休眠时主导功耗。 它将至少使它加倍、可能在平均水平上更多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    即使器件处于休眠模式、对您的系统来说、IQ 是否过高?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 在计算 Bq 部件之前、我们的时间<6ua。 有趣的是、连接了一个热敏电阻并完成了我们所使用的电池的学习后、大多数情况下它都相当准确、但我开始想知道初始化是否比最初看起来更复杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    在此仅进行确认、chemID 是否与您的细胞匹配、以及是否成功完成了学习周期?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、全部完成。 今天进一步调查发现 i2c 交易不完整,因此一个新的途径来探索!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    感谢您的更新。  

    此致、  

    Jonny.