This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:系统负载电流在无电池的情况下无法达到2.5A。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358808/bq25790-the-sys-load-current-cannot-reach-2-5a-without-battery

器件型号:BQ25790

TI 人很好

我的客户将不连接电池、但由于应用限制、系统需要工作、他们的目标是在没有电池的情况下在 SYS 引脚上输出2.5A 的负载电流、我的客户测试了 BQ25790的 EVM 板。 发现它们在没有电池的情况下无法输出大于1A 的负载电流。

有没有好的建议来解决这个问题?

或者说哪个芯片可以实现这一点?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:

    充电器具有输入电流限制反馈环路。  输入电流限制 I2C 寄存器设置为由电阻分压器设置的 ILIM_HIZ 引脚电压或根据 D+/D-来自 USB BC1.2电源的协商电流中的较低者。  该 EVM 的输入电流限值设为~1.5A。  ILIM_HIZ 可以连接到 REGN、D+/D-可以悬空、以获得最大输入电流。 如果使用 EN_ILIM 引脚禁用 ILIM_HIZ 引脚、则主机可以将输入电流限制寄存器设置为更高的值。

    此致、

    杰夫