This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:不带电池组和电阻梯的定制电路板上的电源连接

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359013/bq79616evm-021-power-connections-on-custom-board-without-the-battery-pack-and-resistor-ladder

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件:BQ79616BQ79616-Q1

您好!

我们采用 BQ79616-Q1设计了基于 BQ79616 EVM 板的 BMS 板。 板载电阻梯未安装电池仿真器。 除此之外、设计上没有差别。

我想运行电路以进行控制。 通常、电路板应通过电池组连接至的连接器供电。 但是、由于我没有用于测试的电池组、因此我想知道应该从哪个引脚为电路板提供电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nazli:  

    为了在不使用电池组的情况下为 IC 供电、IC 需要在 BAT 引脚和 AVSS 之间至少保持16V 的电压。

    此致、

    大卫