This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22953-Q1:TPS22953-Q1

Guru**** 2815125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22953, LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358778/tps22953-q1-tps22953-q1

器件型号:TPS22953-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS22953LMR14030TPS62813

我用两个 TPS22953短接输出、芯片使能由 MOSFET 控制、用于开关选择。 该设计的初始目的是实现电源切换、但在切换期间、后端会出现显著的功率降、从而导致后端操作短暂中断。 我有两个问题:

  1. 如果在 TPS22953上禁用了反向保护、是否可以同时启用这两个功能、以便在一个电源断开连接时、另一个电源可以直接继续、而不会导致后端在切换期间复位? 这类似于两个串联二极管的效果。
  2. 根据我的应用要求、您能否帮助我审查电路设计以查看是否需要进行改进? 使用的主电源是 LMR14030和 TPS62813。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您尝试发布的两张图片似乎损坏了-您能否重新发布它们?

    此致、
    时间