This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:关于 MONIN 引脚和 ILIM 设置

Guru**** 2513685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356955/tps61391-about-monin-pin-and-ilim-setting

器件型号:TPS61391

大家好、

我们的客户正在设计此器件、以满足以下条件的幻象电源。

输入电压:5V

输出电压:49.5V

IOUT:0.8mA~6.0mA (max (short) 14mA)

ILIM:20mA (Rshort=5.1k Ω)

在这种情况下、我们是否应该通过电流监视器的滤波器(Rfiltor 和 Cfiltor)将 MONIN 引脚连接到 VOUT?

在这种@下、数据表 p12中的电感计算结果为 LMIN=5.0mH (Δ I 效率为65%)。 请检查此结果是否正确?

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,teritama,

    此设备的专家不在办公室、直至下周开始。 请等待详细的答案  

    输出电压电平约为输入电压的10倍、请使用快速入门计算器: SLVC801计算工具| TI.com 来检查 TPS61391的最大占空比

    仅当必要的最大占空比低于器件上的最大占空比时、您才会得到所需的电压。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  teritama:

    如果需要输出短路保护、请通过电流监视器的滤波器(Rfiltor 和 Cfiltor)将 MONIN 引脚连接至 VOUT。

    电感计算不正确。 我认为这可能是由错误的装置引起的。 请参阅 Brigitte 提供的计算器。 使用该计算器、您将得到4.7μH 的最小值、最大值和推荐电感器。

    此致

    雷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei-San、Brigitt-San、

    感谢您的回复。  

    在我的理解中、Ishort 引脚用于设置 APD 电流的阈值、而不是 VOUT。 将 MONIN 连接至 VOUT 时、电流限制(典型1000mA)是否被启用为 VOUT 短路电流保护?

    在本例中、该设置值是否与器件运行无关?  

    I 通过附加的工具计算得出、结果如下所示。 L_max 和 L_min 显示大于4.7uH、但 L_recommended 为4.7uF。

    这是否意味着、我们应该首先使用4.7uF?

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  teritama:

    在计算工具中、电流限制(C15电池)为0.8A、而不是0.1A。 修改此值后、您将获得正确的 L_recommended

    这里进行了更新:在先前的计算中、我使用了最大 Iout 作为6mA。 如果是14mA、根据以下公式、建议的电感器为6.8μH。  

    在计算工具中、 应添加的 L_MIN 未考虑效率。 因此、 该工具计算出的4.7μH L_MIN 将小于所需的值。

    ISHORT 引脚用于设置 流经 VOUT --> MONIN --> APD 的电流

    当使用 APD 作为输出端口时、短路保护将在 APD 短路时生效。

    将 ISHORT 设置为具有 流经 VOUT --> MONIN --> APD 的最大20mA 电流没有问题。 它接近受 电流限制的最大 Iout (典型1000mA)。

    如果使用 VOUT 作为输出端口并将其短路、无论 ISHORT 如何设置、都将不会提供短路保护。 在 VOUT 短接至 GND 的这种情况下、 电流限制(典型值1000mA)不起作用。 由于无论低侧 FET 是导通还是关断、指示器电流都将增加。

    此致

    雷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梨山:

    感谢您的回复。

    我理解了我对电流限制的误解。  

    >将 ISHORT 设置为具有 流经 VOUT 的最大20mA 电流--> MONIN --> APD. 它接近受 电流限制的最大 Iout (典型1000mA)。

    ⇒在我的理解中,MONIN 和 ISHORT 是用于保护 APD 输出。 如果我们不需要 APD 输出、建议对这些引脚进行什么端接处理?

    这些引脚连接到 GND 是否没有问题?

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 teritama:

    如果只使用升压功能、则 AVCC、CAP、APD、MONIN、MON1和 MON2的所有引脚都可以断开。

    或者只需 将 AVCC 和 MONIN 的两个输入引脚连接到 GND、并将 CAP、APD、MON1和 MON2的引脚保持断开。

    此致

    雷