This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825:UC3825死区时间使用?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358759/uc3825-uc3825-dead-time-use

器件型号:UC3825

UC3825死区时间是振荡频率的死区时间吗? UC3825最终输出两条路径、而这两条路径的死区时间为1/2? 如果没有考虑其他因素的话、振荡器的死区、输出 PWM 1/2的死区时间是否与此相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simba、

    UC3825是一款双输出、电流模式 PWM 控制器。 死区时间设置用于建立 OUTA 和 OUTB 脉冲之间测量的死区时间、并根据如下所示的 RT、CT 选择进行设置(请参阅 UC3825数据表第6页)。 请注意、RT、CT 也用于设置振荡器频率。 因此、您可以考虑 RT、CT 有两个用途:(1)设置振荡器频率(2)设置 OUTA 和 OUTB 之间的死区时间。

    此致、

    史蒂夫