This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600-Q1:UCC28600评估板120W

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28600, UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358974/ucc28600-q1-ucc28600-evaluation-board-120w

器件型号:UCC28600-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28600UCC28051、UCC28056

您好、我正在寻找 UCC28600评估的参考设计上的一个替代 L2升压电感器(见附件)、我需要帮助以确定正确的升压电感器、我最后使用的是一个升压电感器。

从这个意义上讲、部件号  HM78D-128221KLFTR、制造商  适合替换 L2 -  XFMR、升压电感器、232mH、1.122 x 1.122英寸 Cooper Electronic Technologies CTX16-17298? 如果不是、请推荐合适的升压电感器。

此致、

明亮

e2e.ti.com/.../PT1_5F00_UCC28600-120_2D00_W-Evaluation-Module_5F00_copy.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮!

    感谢您与我们联系。

    我认为应该可以使用建议的替代方案。 由于它需要辅助绕组与电感器、因此可能很难获得现成的器件。  

    您也可以尝试检查以下部分:

    PFC3125ER-231K06B-00

    由于这更多的 PFC 查询与 UCC28051相关、如果需要进一步帮助、可以发布参考 UCC28051器件的查询?

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您发送电子邮件。

    建议的器件型号  CTX16-17298已过时,您发送的器件型号不可用。

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮!

    感谢您与我们联系。

    很遗憾、我不知道有任何现成的器件。 我想我们可以将器件型号发送给磁性元件供应商、他们可以为您制作类似于已淘汰器件的新定制器件。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您先前的建议、我已搜索  UCC28051线程、我看到了 不需要耦合电感器的器件型号 UCC28056 PFC。

    此致、

    明亮