This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R3:工作频率选择

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355317/tpsm365r3-operating-frequency-selection

器件型号:TPSM365R3

大家好!

我正在为器件运行(TPSM365R3RDNR) 3.3V @0.03A、适合工业应用。 为了获得高 效率 、我根据 webench 仿真选择了250kHz 作为工作频率。

以较低频率运行是否关键、在 PCB 实时运行期间是否存在任何可能出现故障的可能性? 请提供建议。

此致

佛法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dharma:

    您能为我提供以下信息吗?

    VIN =?

    VOUT = 3.3V

    Iout = 30mA

    fsw = 250kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dharma:

    是否有任何更新? 请在您的应用中提供什么是 VIN。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    以下是详细信息、VIN =  48V

    VOUT = 3.3V

    Iout = 30mA

    fsw = 250kHz

    谢谢。

    佛法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dharma:

    感谢您提供输入电压。 根据表中的信息、您需要以更高的频率运行、以避免电流限制。 我们的 WEBENCH 工具可以帮助您完成设计。 以下是 WEBENCH 的链接。  

    webench.ti.com/.../switching-regulator

    [quote userid="567441" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355317/tpsm365r3-operating-frequency-selection 是否可以在较低频率下运行?是否有可能在 PCB 上实时运行时出现故障? 请建议

    针对您的问题、由于您上面提到的系统参数、该器件将处于电流限制状态、输出电压不会在您的条件下调节到3.3V。 您需要以更高的频率运行以避免达到电流限值。  

    我希望我已经回答了您的问题。  

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dharma:

    如果没有其他问题、并且您对我的答案感到满意、请单击"已解决"关闭此主题。 谢谢!