This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36500:该器件能否产生负输出电压(IBB)?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358378/lmr36500-can-this-device-produce-negative-output-voltages-ibb

器件型号:LMR36500

您好!

选择正确的器件时需要一些面对面支持(具有集成式功率级的 IBB 控制器):

输入电压范围:+4.5V...+26V

输出电压范围:-1.5V... -6V

输出电流:0至-50mA

总体尺寸和成本较小。

其他特性:使能输入、软启动、可调节输出电压

选择滤波器和电源设计人员都无法提供信息来将我引导至特定器件。 肯定有相当多的器件可供选择...

感谢您提供的宝贵意见。 一直在研究 LMR36500、但数据表未发现它是否可用于 负输出电压应用。 是否有任何其他器件符合这些规格?  

谢谢、

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    这篇文章可帮助您进行 IBB 设计。

    https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf

    我们有 LMR36500 (50mA)和 LMR36501 (100mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您提供应用手册。 这是我以前没有偶然发现的一个。 现在很清楚、这些稳压器(LMP3650x)也可以在 IBB 模式下使用。 为什么 WEBENCH 电源工具不支持使用这些器件来设计和仿真反相转换器?  我认为这是 TI 应该弥补的一个缺点。 它会很有帮助!!!

    干杯、Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的建议。 我将其提交给 WEBENCH 团队。

    还有其他问题吗? 如果没有、请点击"Resolved"以关闭主题帖。 再次感谢!