This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421:LMR62421

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR62421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358328/lmr62421-lmr62421

器件型号:LMR62421

你(们)好!  

LMR62421允许的最大输出电容是多少?

  • 输入电压= 5V
  • 输出电压= 12V
  • Iout = 350mA

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通常要求 Cout 的最小电容、由可接受的 Vout 纹波决定。

    对于 LMR62421、最小4.7μF Cout 可覆盖大多数应用。 因此、建议使用4.7μF 的- 10μF Cout。

    您想要使用的 Cout 是什么? 极大的 Cout 可能会导致启动、环路稳定性和瞬态响应出现问题。

    此致