This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:启动问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356554/tps55289-start-up-issue

器件型号:TPS55289

我已经使用 TPS55289设计输入电压为8V 到24V 且输出电压设置为14V 的降压/升压转换器、我不使用任何 I2C、因为我假设它只是为了读取数据、而 TPS55289 IC 是独立的 IC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahui:

    出现启动问题。 TPS55289需要 I2C 通信才能启动开关。 您需要将 OE 位设置为1。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte:

    感谢您的答复、我将根据您的建议使用 I2C 测试我的板、并告诉您除了 OE 位之外、还有其他位需要设置或初始化吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我不知道此器件的所有详细信息、抱歉。

    此设备的专家不在办公室、下周初回来与您联系。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte:  

    请您确认我根据我的要求选择的数据和地址

    要求  

    MODE 引脚设置为低电平
    输出反馈设置为外部
     -考虑到 Vref = 1.129V ,计算出的反馈
    输出电流限制被禁用  


    地址- 75h
    数据-十六进制值28、05、64、01、83、E7、 A2、00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    当0x00和0x01的值为28、05时、基准电压为790.14mV、而不是1.129V。

    利用以下寄存器值、您可以设置 Vref = 1128.84mV。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    谢谢你的答复我得到了一个稳定的输出14V,也可以分享你用来确定这个输出的软件的名称?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    这是一款 GUI 软件、您可以通过以下链接从 EVM 用户指南中下载该软件。

    https://dev.ti.com/gallery/info/TPS55289/TPS55289/

    BRS、

    布莱斯