This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:TPS23730

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349057/tps23730-tps23730

器件型号:TPS23730

您好!

我们已 根据参考原理图 PMP22494_revA_SH2.SchDoc 使用 TPS23730 IC 设计了隔离式6类 POE 电源。

正如我们电路的参考设计中那样、我们省略了通过适配器的 J11输入、因为输入将通过 PSE 开关或 POE 注入器。

输入仅通过以太网 RJ45 (通过 PSE 以太网交换机或通过 POE 注入器)。 。  

POE 注入器电压为48V。

在设计中、APD 引脚连接到 PGND、PPD 引脚保持断开

分级电阻 CLSA = 31.7欧姆(27欧姆+ 4.7欧姆)和 CLSB = 130欧姆(120欧姆+ 10欧姆)

通过执行分类识别、该电路会在 PSE 输入下正常工作。

问题与 POE 喷油器有关。  

它是否能与 POE 注入器配合工作。  

我是否需要使用 APD 或 PPD 引脚更改 CK?

此致、

麒麟冲浪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    感谢您的联系。

    此设计应该能够与48V PoE 注入器配合使用而无需修改。 此外、UVLO-UVLO VSS 电压高于 VDD (典型值37.6V)、PD 的内部热插拔将被打开。

    此致、

    帝昂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以解决我的问题。