This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92360:您是否有发布 TPS92360-Q1的计划?

Guru**** 2504645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92360, TPS61161-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354942/tps92360-do-you-have-any-plan-to-release-tps92360-q1

器件型号:TPS92360
主题中讨论的其他器件: TPS61161-Q1

大家好!

我的一位客户正在为他们的下一个产品寻找 TPS92360的汽车版本。

您是否有发布 TPS92360-Q1的计划?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    此客户是否需要在汽车应用中使用单通道 LED 驱动器? 您是否有其规格要求以便我可以推荐您适用的解决方案?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    非常感谢您的回复、很抱歉我的回复太晚了、因为我去度假。

    可以。 他们需要 单通道 LED 驱动器。 另外、它们的其他要求如下。
    1.升压拓扑  
    Vin = 5V、Vo (Vf)= 15V
    3.如果= 40mA
    4.通过 ENA 或 DIM 引脚实现 PWM 调光功能、无需任何接口
    5. Q1级
    6.更小的封装

    如果您有任何符合其要求的器件、请告诉我。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    您可以考虑使用 TPS61161-Q1、但它不是 PWM 调光。 虽然 PWM 输入会调节 LED 亮度、但 LED 仍处于模拟调光模式。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    非常感谢您的答复。

    我明白了。 我会建议他们使用  TPS61161-Q1。
    但他们担心 EOL。 设备不是新的。 此器件是否有 EOL 计划?

    我可以再问一个问题吗?
    您是否有计划在不久的将来发布适合其要求的新 LED 驱动器?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    实际上、我们有一个新的汽车单通道解决方案 LP8865、但在本例中这有点超出规格。 请参阅以下链接:

    LP8865X-Q1数据表、产品信息和支持| TI.com

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    非常感谢您的回复!

    我明白了。 我 向客户推荐 TPS61161-Q1。

    再次感谢大家、此致、
    和也。