This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:有关图8-5启动波形的查询

Guru**** 2551760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358698/tps61022-inquery-regarding-figure8-5-start-up-waveform

器件型号:TPS61022

尊敬的专家:

我的客户对 TPS61022很感兴趣并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

关于数据表 P.17图8-5、我有关于启动波形的问题

①在 Vout 波形上升期间、大约40μs 有一个平坦的部分。

为什么会这样呢? 是器件规格吗?

②In 电感器电流、电流以与 Vout 平坦部分相同的时序下降。 为什么它不能调平和下降?

e2e.ti.com/.../tps61022_5F00_fig8_2D00_5.pdf

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    这与 TPS61022的启动方法有关。

     启动期间有两种模式、当 VOUT < VIN 时为 PRECHARGE 模式、当 VOUT > VIN 时为开关模式。

     模式变化引起的平坦电压、模式变化期间会有一些转换时间。

    它实际上是器件的特性、也与负载有关、在不同的负载下、行为会略有不同。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    感谢您的答复。

    我知道 TPS61022有两种模式、切换方式取决于 VIN 和 VOUT 之间的关系。

    我将与客户分享这个。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市